结果:找到"专业版 交叉选择 布局传递",相关内容1000条
- EDAPro布局传递元件方向不对
- EDAPro布局传递元件方向不对,希望优化一下,原理图中布局可以一模一样传递到PCB,会更方便Layout。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 布局传递 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2023-06-15 10:24:00
- 创建的复用图块在进行PCB布局时,无法进行交叉选择或布局传递
- 根据视频教程完成灯光控制系统原理图(含8MHz无源晶振电路复用图块)制作,但在进行PCB板布局时,按教程方法框选复用图块后,显示如下图告警,无法进行交叉选择或布局传递操作,按提示要求把晶振电路加入原有板子后,再进行框选,仍不能自动跳转到PCB板界面并高亮显示相关器件。请问是怎么回事?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 复用图块 PCB 布局传递 发帖人:清风9527 发帖时间:2023-04-19 22:24:00
- 关于EDA专业版PCB布局的几个疑惑
- 之前是用A姓软件,由于版权等多个问题,着手嘉立创EDA已有月余,有几个问题一直没想明白要怎么搞,反正就是用得相当不顺手,不知道是不是个人原因,希望各位大神能解惑一下:1、第一步就是元件布局,但是在元件移动过程中如果有重叠或者间距错误,没有错误提示(其它软件不知道有没有但是A姓软件是有绿色高亮提示的),在开启实时DRC的情况下也只有松开鼠标后才会有黄色小“X”的提示,不显眼,移动过程中是没有任何提示的,元件密集的情况下每个元件都要用鼠标拖到差不多位置放下后再用方向键去调整N多下,感觉那效率低的不是一点半点。2、关于吸附问题,看到有不少朋友都遇到过。想要加粗走线但又不想用铺铜或者填充,而当导线距...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 关于EDA专业版PCB布局的几个疑惑 发帖人:tanmouren 发帖时间:2022-09-24 20:38:00
- 专业版单选变全选
- 只要鼠标一放到任何元素上,就会自动高亮整个网络(不包括铺铜)。此时不点击会出现图三右下角显示的,元素为“焊盘对”。单击后就会全选整个网络。导致根本无法调整任何元件和导线。还有一个bug,调整布线时总会出现一个45度锐角,然后就无论再怎么拖拽导线或结点,都没有任何反应。有时刷新能解决,有时不能还有一个问题,在移动焊盘时如何设置可以让导线跟着一起走?要不一动元件,导线全部错位得一个一个重拉
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 专业版 EDA 全选 单个 发帖人:裸奔小老鼠 发帖时间:2022-04-20 01:37:00
- 立创专业版BUG
- 近日做项目发现用立创EDA,原理图会丢失器件。尤其是在交叉选取时最容易出现这个BUG,使用交叉选取功能,选中PCB中器件再返回原理图奇迹就发生了,PCB中选取器件在原图中不见了。新版本上线麻烦自己先好好测试下再给大家用。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图丢失器件 交叉选取 发帖人:Z000JK 发帖时间:2022-01-27 10:25:00
- 专业版交叉选择布局传递
- 在专业版中交叉选择布局传递这个功能没有了吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 交叉选择 布局传递 发帖人:JOJOXS 发帖时间:2021-08-10 11:01:00
- PCB重叠元件快速分开的方法
- 各位,中午好,好多芯片重合在一起了,每次我都是一个个拖拽,可以向AD那样选一个框,然后就自动分布在框里了,不用拖拽的方法吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB布局 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-06-19 16:36:00
- 电脑端双屏使用交叉选择器件偶尔高亮显示
- 1、电脑端双屏使用eda软件,一个屏的原理图中选中器件时,另一个屏中pcb对应的器件偶尔会高亮显示,但大部分时间不会高亮显示。请问这个是正常的吗?双屏交叉选择的功能有吗?2、原理图中,鼠标画框选择一个或多个器件时,是有操作方向的吗?选择器件时总是出现多选漏选的情况。试过单个电阻器件,鼠标从右下向左上画框,即使画框只框到器件的名称或一部分,都可以选择上器件;而从左上向右下画框,就不行,必须把器件符号和名称编号都框中,才能选择上器件。3、PCB中挪动画好的线条时,多次会出现重复的线条:挪动后有一条新的线条,而没挪动前的线条还在,需要手动删除。4、pcb中布线时,自动取消环路的功能不太好用,布完新...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 双屏 交叉选择 发帖人:lpc1 发帖时间:2020-11-27 18:10:00
- 如果pcb布线,有些线因为交叉问题,没法在当前图层完成布线。应该怎么操作呢?
- 例如,黄色框框中的蓝线,应该如何解决?为了后续打板,应该有什么准备?
- 所属专栏: Layout布线 标签: 布线交叉 布线 图层布线 发帖人:SarahYu 发帖时间:2020-06-16 11:39:00
返回